This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将 B 类 EEPROM 的 bin 文件合并到 MSPM0G3507的 CCS 工程中

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321136/mspm0g3507-merge-bin-file-of-type-b-eeprom-into-the-ccs-project-of-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

大家好、  

我的客户正在使用 MSPM0G3507代替  ST^M24256E-F (B 型 EEPROM)。

 ^、我们得到了 ST M24256E-F 的二进制文件、我的客户正在研究 TI 示例代码:

请帮助检查 TI 是否具有示例代码、以便向我们展示如何 将 bin 文件的内容内置到  MSPM0G3507的 CCS 工程中 。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bin 文件中包含什么内容? 如果是编程指令、则不能将它们与 MSPM0G3507配合使用。 如果是数据、它将填充大量闪存、其中32000个字节为可用的128K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    MSPM0G 具有 EEPROM 的代码示例、请参阅 ...:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\eeprom

    要获取该项目的.bin 文件、请参阅该指南 e2e.ti.com/.../generate-.bin-file.pptx