This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我可以同步 PWM 输出和 N2HET 输出的开始(计数=0)吗?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319698/tms570lc4357-can-i-synchronize-the-beginning-count-0-of-both-the-pwm-outputs-and-the-n2het-outputs

器件型号:TMS570LC4357

我们主要将 ePWM 外设用于电机控制、但偶尔需要第四相输出(用于双极步进电机)。 我将 ePWM 和 N2HET PWM 的频率都设置为40kHz (25us 周期)、但在示波器上、频率略有偏差; 我甚至无法测量差异、因为两者在视觉上都正好是25us 周期、但示波器会在一个漂移和另一个漂移时触发、因此频率略有不同。 我预计这是由不同的时钟域导致的、但是我能否以某种方式同步两个 PWM 周期开始(就像使用 ePWM 上的 SYNC 输出)? 我在 TRM 中没有看到任何这样的东西。

谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能不能请参考"6.5.8控制来同步所有 ePWMx 模块到 N2HET1模块时基"

    这将有助于满足您的要求。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。