This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用内部 OPAMP 的跨阻

Guru**** 2422660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319012/mspm0l1306-transimpedance-using-internal-opamp

器件型号:MSPM0L1306

团队、
我们有一个跨阻放大器拓扑的 SDK 示例:
https://www.ti.com/lit/pdf/slaae81
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALf4fRE6372zuf9agaD2dQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

-我们是否有已用于 SW SDK 示例的光电二极管的参考?
-我们是否正在计划一个更复杂的实验、以展示一些特定的用例(例如:一些特定的光波长、或通过片上模拟(包括片上/分立式组件的容差等)实现一定的精度?

仅供参考- SLAAE81的 HTML 版本似乎不起作用:
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLAAE81#GUID-47368C9A-8B9C-4786-89E7-A766D1FAB226/GUID-DC9BBFD0-5C9A-4739-8D20-B0E9A9B02EC3

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安伯

    光波长等可能取决于传感器(在本例中为 PD)和射频电阻器。

    但从 MCU 方面来说、我们更多地关注信号处理。 在这种情况下、与 MCU 集成的模拟器件是 ADC、因此如果客户要评估 MCU、应考虑 ADC 的规格(如位长度)。