请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的专家:
该安全手册列出了诊断 DGB1:"使用 MPU 访问内存映射调试"。
我想知道实施这项计划会有什么后果?
我猜是、使用调试器进行调试将不再可行、是这样吗?
谢谢、此致、
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
该安全手册列出了诊断 DGB1:"使用 MPU 访问内存映射调试"。
我想知道实施这项计划会有什么后果?
我猜是、使用调试器进行调试将不再可行、是这样吗?
谢谢、此致、
最大值
您好、Max:
可通过一个内存映射调试总线来访问 CoreSight 和其它与调试相关的外设。 对于这个区域的访问可通过使用基于内存保护的总线主控进行阻止。 更多有关内存保护的信息、请参阅 CPU 内存保护单元(MPU)。
(+) TMS570LS1224:如何实现"7.140使用 MPU 阻止访问存储器映射调试"-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
这并不意味着它会完全阻止调试、而是限制对基于 MPU 配置的相应外设或存储器的访问。
--
谢谢。此致、
Jagadish。