This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:Code Composer Studio 12.6中的 Navigate Menu (导航菜单)似乎不再支持 Open Declaration 以及之前在早期 CCS 版本中提供的其他功能、例如10.1

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316055/msp432e401y-navigate-menu-in-code-composer-studio-12-6-appears-to-no-longer-support-open-declaration-along-with-other-features-that-were-previously-available-in-earlier-versions-of-ccs-such-as-10-1

器件型号:MSP432E401Y

我们已经使用 Code Composer Studio 10.1有一段时间、最近探讨了如何升级到 CCS 12.6。   

在 CCS 12.6中、"Navigate"菜单(也可通过单击鼠标右键获得)似乎不再支持我们经常使用且发现非常有用的 Open Declaration、Open Type Hierachy 等功能。  是否有配置设置可让这些功能再次可用、还是将它们永久删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、但我很高兴地报告、导航菜单现在在 CCS12.6中正常工作、正如在 CCS10.1中一样。  一段时间内,文龙的语气里露出了一丝软弱,对方果然敏锐地抓住了这一点。  F3以前也不工作,但现在按预期工作。   我们在虚拟机上运行 CCS12.6、可能这与菜单项暂时消失有关。  希望这是安装时出现的故障、导航功能将保持可用。