Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SysConfig
你好
如何针对闪存读取启用保护?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
你好
如何针对闪存读取启用保护?
谢谢
您好、Tiago、
可以、配置字中的 CGP 位。 我对此很熟悉。 我曾在 MCHP 工作8年、为他们应用团队的 PIC24 MCU 提供支持。
您可以在 MSPM0上进行类似的设置、但还存在其他安全级别、可让您更加灵活地保护器件。 设置起来也很简单(在存储器的 NONMAIN 部分设置几位)、但在确定安全策略之前、您需要小心并了解警告。
从 技术参考手册中、快速查看1.4.2.1串行线调试的相关策略。 为了方便起见、我在此处复制了重要信息。
我知道这看起来很像、但理解起来很重要。 总之、如果要完全锁定器件、使其无法访问其存储器、请查看 SWD 安全级别2选项。 否则、如果您要保留 PW 保护 BSL 访问权限以对器件恢复出厂设置(例如部分 OTA 字段更新)、请查看 SWD 安全级别1选项。






您好、Tiago、
我附上了一份 pdf、其中显示了设置1级安全所需的步骤。
您好、Tiago、
好的、非常遗憾发生了这种情况。
首先、如果您没有看到"接受配置风险"、这表示您可能正在使用旧版本的 SysConfig。
在 CCS 中、右键点击您的项目名称、然后选择"Show Build Settings..."。 然后依次选择"General"(常规)(如下所示)和"Products"(产品)。
您有什么看法?

向我发送您项目中的*。syscfg 文件的副本。
如果您的 SysConfig 版本早于版本1.18.0 (如上所示)、则需要下载较新版本。
SysConfig 的最新版本是1.19..3426。 下面是 用于下载的链接
接下来,要恢复您的设备,请使用以下恢复工具: