请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我们如何测试 ESM 模块?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Gloria:
您确切地希望在 ESM 模块上执行什么类型的测试?
如果您希望测试 ERROR 引脚行为、则有一个选项可强制执行错误并可以测试 ERROR 引脚行为、这将确保每当发生错误时、它都将正确触发错误引脚。
如果您参考安全 TI 诊断库、则可以找到用于 ESM 诊断的其他 API。
SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Gloria:
如果 ESM 模块中有任何错误触发器,将触发错误引脚?
是的、错误将触发错误引脚。
但是请注意组1错误的 严重性较低、它们在缺省情况下不会触发 nERROR 引脚、并且可选将它们配置成控制 nERROR 引脚。 而 组2和组3错误总是触发 nERROR 引脚默认。
--
谢谢。此致、
Jagadish。