This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:(安全) xml 文件、供 AJSM 使用

Guru**** 2430380 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304267/tms570lc4357-secure-xml-file-for-ajsm-use

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: CCStudio

我已经使用 spna232a 中的信息为 TMS570LC4357创建了 XML 文件的安全版本。  我已经对照为其他处理器提供的示例安全版本对其进行了检查。  然而、Code Composer 在文件列表中没有显示我的安全版本、只有两个示例版本。  相关网站提供了  TMS570LC4357所需的 XML 和 GEL 文件的链接、但即使登录后也无法下载。  如何获取正确的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    我们已开始处理您的问题、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    很抱歉我的回答出现延迟、

    实际上,我不知道这个话题,我应该和1月1日之前休假的同事讨论这个问题。 请耐心等待。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    1.复制/过去 tms570lc43xx.xml,并将复制文件名更改为 tms570lc43xx_secure.xml

    2. 将新 xml 的说明(线性编号7)更改为"TMS570LC43xx (安全)"

    3.打开 CCS

    4.打开新的目标配置,新的 xml 文件应该出现在列表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ 和 Jagadish、它们似乎起作用。   2017年的 TI Power Point (Hercules_AJSM_XML.pdf)指示手动将端口18代码添加到 Lock_Unlock。  显然,这不再是必要的,并导致问题。  spna232a.zip 中包含的示例文件仍然进行了这些更改。  或许是时候更新了?

    达里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有一个缓存问题,因为我现在已经删除了以前的版本,但当我重新启动 Code Composer 时,删除的版本是在列表中。  这可能是问题的一部分。  如果我没有添加 spna232a 中描述的端口18信息、那么 AJSM 寄存器在目标配置中不可用。

    是否有任何想法、在 我单击"保存"时、所选的目标配置会保存在何处、以便我可以删除失效版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现如果我关闭 code composer 并删除缓存文件 C:\ti\ccs920\ccs\eclipse\configuration\com.ti.ccstudio.system.setup\targetdb.cache、则下次打开 Code Composer 时将重建文件、并在列表中显示所有现有版本、删除的版本将从列表中消失。 必须通过某种"正常"方法才能更新此缓存、但只需关闭和打开 CCS 无法更新、也无法选择和保存另一个器件。