您好!
我将 MSPM0L1306芯片配置为安全级别1。 使用密码启用应用程序调试访问。
刷写程序后、芯片成功用密码锁定以进行调试。
然后、我尝试使用 MSPM0_Password Authentication_Auto 脚本通过以下目标配置设置解锁芯片:
但是、当我运行脚本时、它会卡住、无法解锁芯片。
 
这是控制台输出:
CS_DAP_0:GEL 输出:启动器件密码身份验证 
CS_DAP_0:GEL 输出:MSPM0SWDPassword0:0xFFFFFFFE 
CS_DAP_0:GEL 输出:MSPM0SWDPassword1 0xFFFFFFFE 
CS_DAP_0:GEL 输出:MSPM0SWDPassword2 0xFFFFFFFE 
CS_DAP_0:GEL 输出:MSPM0SWDPassword3 0xFFFFFFFE 
CS_DAP_0:GEL 输出:正在尝试 CS_DAP 连接 
CS_DAP_0:GEL 输出:正在尝试 SEC_AP 连接 
CS_DAP_0:GEL 输出:发送命令 
CS_DAP_0:GEL 输出:使用 NRST 启动硬件复位 
CS_DAP_0:GEL 输出:启动 BOOTRST 板复位 
CS_DAP_0:GEL 输出:复位线生效 
CS_DAP_0:GEL 输出:RESET 线无效 
CS_DAP_0:GEL 输出:板复位完成 
CS_DAP_0:GEL 输出:复位完成 
CS_DAP_0:GEL 输出:sec_AP 断开连接 
CS_DAP_0:GEL 输出:sec_AP 重新连接 
CS_DAP_0:GEL 输出:发送数据... 
CS_DAP_0:GEL 输出:发送数据1 = 0xFFFFFFFE 
规格:
调试器:XDS 110调试探针
IDE:Code Composer Studio 12.3