This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PCIe 无法配置区域窗口大小。 传输16K 数据失败。

Guru**** 2418170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304543/am2434-pcie-failed-to-configure-region-window-size-failed-to-transfer-16k-data

器件型号:AM2434

大家好、

这是 FAE Jayden、我的客户 O-NET 在使用 PCIe 输出16K 数据时遇到以下问题。 请帮助检查配置方法是否正确以及是否有参考演示。

请参阅下面的附件了解详情。 谢谢。

e2e.ti.com/.../PCIE-addressing-range-configuration-issues.docx

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     由于项目的紧迫性、请帮助提高优先级。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    一般来说、EP (入站地址转换)上最多可以有六个不同大小的条形图、只要大小是2的幂、并且地址与大小对齐即可。 对于入站和出站映射、基地址和目标地址都需要对齐。

    RC 只能有两个条、但另外会通过与条不匹配的任何事务。

    我不是很清楚他们在这里做什么,但我第一个猜测他们的即时问题是 EP 的 esi é l é girl é n é Omap_Buffer n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é n é 也许他们可以从检查 EP 本地内存中这个数组的地址开始。

    此致、

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    感谢您的回复!  

      工程需要实现两个函数、因此您需要两个直条、第一个是0x0000~0x01000、另一个是0x4000~0x7000。
      接收缓冲区与关键字__attribute__(aligned (4096))对齐、应已对齐。 但是、仍会出现地址范围为0x4000到0x7000的缓冲区、并且只能接收到部分数据。
      3.附上测试代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    感谢您的回复!  

      工程需要实现两个函数、因此您需要两个直条、第一个是0x0000~0x01000、另一个是0x4000~0x7000。
      接收缓冲区与关键字__attribute__(aligned (4096))对齐、应已对齐。 但是、仍会出现地址范围为0x4000到0x7000的缓冲区、并且只能接收到部分数据。
      3.附上测试代码。

    //recieve 
    
    #include <string.h>
    #include "ti_drivers_open_close.h"
    #include "ti_board_open_close.h"
    #include <kernel/dpl/DebugP.h>
    #include <drivers/soc.h>
    #include <drivers/pcie.h>
    
    #include "IOmap_Post.h"
    #include "IOmap_Buffer.h"
    
    
    /******** Buffer *******/
    #define BUF_SIZE            (0x1000/4)
    #define IOMAP_BUFFER_SIZE   (0x3000/4)
    
    
    
    /**********************************************************************
     ********************** PEIC MAP  recv buffer**************************
     *********************************************************************/
    uint32_t IOmap_PostRecv[BUF_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    uint32_t IOmap_BufferRecv[IOMAP_BUFFER_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    
    /**********************************************************************
     ********************** PEIC MAP  send buffer**************************
     *********************************************************************/
    uint32_t IOmap_PostSend[BUF_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    uint32_t IOmap_BufferSend[IOMAP_BUFFER_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    
    
    static void Pcie_getRemoteVendor(void)
    {
        uint32_t devId = 0;
        uint32_t vndId = 0;
        int32_t status = 0;
    
        /* Get EP Device Id and Vendor Id */
        status = Pcie_getVendorId(gPcieHandle[CONFIG_PCIE0], PCIE_LOCATION_REMOTE, &vndId, &devId);
        if (SystemP_SUCCESS == status)
        {
            DebugP_log ("Endpoint Device ID: %XX\r\n", devId);
            DebugP_log ("Endpoint Vendor ID: %XX\r\n", vndId);
        }
        else
        {
            DebugP_logError ("Unable to read Endpoint Device & Vendor ID\r\n");
        }
    }
    
    
    static void Pcie_recvData(uint32_t *recvBuff, uint32_t recvLen)
    {
        CacheP_inv (recvBuff, recvLen, CacheP_TYPE_ALL);
    }
    
    static void Pcie_sendData(uint32_t *sendBuff, uint32_t sendLen)
    {
        void *transBufAddr = (void *)(CONFIG_PCIE0_OB_REGION0_LOWER);
    
        memcpy(transBufAddr, sendBuff, sendLen);
        CacheP_wbInv(transBufAddr, sendLen, CacheP_TYPE_ALL);
    }
    
    static void Pcie_sendData1(uint32_t *sendBuff, uint32_t sendLen)
    {
        void *transBufAddr = (void *)(CONFIG_PCIE0_OB_REGION1_LOWER);
    
        memcpy(transBufAddr, sendBuff, sendLen);
        CacheP_wbInv(transBufAddr, sendLen, CacheP_TYPE_ALL);
    }
    
    void pcie_Task(void *args)
    {
        rt_kprintf("Device in EP mode\r\n");
        //Pcie_getRemoteVendor();
    
        while(1)
        {
            Pcie_recvData(IOmap_PostRecv, sizeof(IOmap_PostRecv));
            Pcie_recvData(IOmap_BufferRecv, sizeof(IOmap_BufferRecv));
    
            rt_thread_delay(10);
        }
    
    }
    
    
    int Pcie_taskCreateInit(void)
    {
    
        rt_kprintf("Pcie_taskCreateInit!\r\n");
    
        if(pdTRUE != xTaskCreate((TaskFunction_t)pcie_Task,                         /* Pointer to the function that implements the task. */
                                 (const char*)"pcieTask",                           /* Text name for the task.  This is to facilitate debugging only. */
                                 (uint32_t)1024,                                    /* Stack depth in units of StackType_t typically uint32_t on 32b CPUs */
                                 (void*)RT_NULL,                                    /* We are not using the task parameter. */
                                 (UBaseType_t)configMAX_PRIORITIES-3,               /* task priority, 0 is lowest priority, configMAX_PRIORITIES-1 is highest */
                                 (TaskHandle_t*)NULL) )
        {
            while(1);
        }
    
    
        return 0;
    }
    INIT_APP_EXPORT(Pcie_taskCreateInit);

    //SEND
    
    #include <string.h>
    #include "ti_drivers_open_close.h"
    #include "ti_board_open_close.h"
    #include <kernel/dpl/DebugP.h>
    #include <drivers/soc.h>
    #include <drivers/pcie.h>
    
    #include "IOmap_Post.h"
    #include "IOmap_Buffer.h"
    
    
    /******** Buffer *******/
    #define BUF_SIZE            (0x1000/4)
    #define IOMAP_BUFFER_SIZE   (0x3000/4)
    
    
    /**********************************************************************
     ********************** PEIC MAP  recv buffer**************************
     *********************************************************************/
    uint32_t IOmap_PostRecv[BUF_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    uint32_t IOmap_BufferRecv[IOMAP_BUFFER_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    
    /**********************************************************************
     ********************** PEIC MAP  send buffer**************************
     *********************************************************************/
    uint32_t IOmap_PostSend[BUF_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    uint32_t IOmap_BufferSend[IOMAP_BUFFER_SIZE]  __attribute__((aligned(4096)));
    
    
    static void Pcie_getRemoteVendor(void)
    {
        uint32_t devId = 0;
        uint32_t vndId = 0;
        int32_t status = 0;
    
        /* Get EP Device Id and Vendor Id */
        status = Pcie_getVendorId(gPcieHandle[CONFIG_PCIE0], PCIE_LOCATION_REMOTE, &vndId, &devId);
        if (SystemP_SUCCESS == status)
        {
            DebugP_log ("Endpoint Device ID: %XX\r\n", devId);
            DebugP_log ("Endpoint Vendor ID: %XX\r\n", vndId);
        }
        else
        {
            DebugP_logError ("Unable to read Endpoint Device & Vendor ID\r\n");
        }
    }
    
    
    static void Pcie_recvData(uint32_t *recvBuff, uint32_t recvLen)
    {
        CacheP_inv (recvBuff, recvLen, CacheP_TYPE_ALL);
    }
    
    static void Pcie_sendData(uint32_t *sendBuff, uint32_t sendLen)
    {
        void *transBufAddr = (void *)(CONFIG_PCIE0_OB_REGION0_LOWER);
    
        memcpy(transBufAddr, sendBuff, sendLen);
        CacheP_wbInv(transBufAddr, sendLen, CacheP_TYPE_ALL);
    }
    
    static void Pcie_sendData1(uint32_t *sendBuff, uint32_t sendLen)
    {
        void *transBufAddr = (void *)(CONFIG_PCIE0_OB_REGION1_LOWER);
    
        memcpy(transBufAddr, sendBuff, sendLen);
        CacheP_wbInv(transBufAddr, sendLen, CacheP_TYPE_ALL);
    }
    
    
    static void buffer_init(void)
    {
    	uint32_t ui = 0;
    	for(ui = 0; ui < BUF_SIZE; ui++)
    	{
    		IOmap_PostSend[ui] = 0xA5A55A5A;
    	}
    	
    	for(ui = 0; ui < IOMAP_BUFFER_SIZE; ui++)
    	{
    		IOmap_PostSend[ui] = 0xA5A55A5A;
    	}
    }
    
    
    void pcie_Task(void *args)
    {
        rt_kprintf("Device in RC mode\r\n");
    	
    	Pcie_getRemoteVendor();
    	buffer_init();
    	
        while(1)
        {
            Pcie_sendData(IOmap_PostSend, sizeof(IOmap_PostSend));
            Pcie_sendData(IOmap_BufferSend, sizeof(IOmap_BufferSend));
    
            rt_thread_delay(10);
        }
    
    }
    
    
    int Pcie_taskCreateInit(void)
    {
    
        rt_kprintf("Pcie_taskCreateInit!\r\n");
    
        if(pdTRUE != xTaskCreate((TaskFunction_t)pcie_Task,                         /* Pointer to the function that implements the task. */
                                 (const char*)"pcieTask",                           /* Text name for the task.  This is to facilitate debugging only. */
                                 (uint32_t)1024,                                    /* Stack depth in units of StackType_t typically uint32_t on 32b CPUs */
                                 (void*)RT_NULL,                                    /* We are not using the task parameter. */
                                 (UBaseType_t)configMAX_PRIORITIES-3,               /* task priority, 0 is lowest priority, configMAX_PRIORITIES-1 is highest */
                                 (TaskHandle_t*)NULL) )
        {
            while(1);
        }
    
    
        return 0;
    }
    INIT_APP_EXPORT(Pcie_taskCreateInit);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    如果要将该值映射为16 KB 栏,则需要将 Omap_Buffer v 与16 KB 对齐。

    当前地址模数16KB 应为0x1000、例如0x70005000 (您可以检查.map 文件以了解实际地址)。 尝试通过16KB 栏映射该地址实际上映射的起始地址为0x70004000。 如果 RC 随后向该存储栏写入16KB、它实际上会将存储器从0x70004000修改为0x70007fff。、但它们的缓冲区位于0x70005000或0x70008fff。 如果他们只查看缓冲区、看起来就像只修改了缓冲区的前12KB。 它们可能还会破坏该缓冲区前面的存储器。

    此致、

    多米尼克