This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:显示功能 UART

Guru**** 2394015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303464/tms570lc4357-display-function-uart

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的先生     ,我应该显示数据在变量中,例如 "速度= 23 kmph ", 变量 名 加 值出现在 后缀 ,  通过 使用   微控制器的 UART 协议的 docklight 应用,  

 sciDisplayText(sciREG1,&Spee, 2U);  使用 此 DisplayText 函数。如果 在 ASCII 侧 变量中尝试使用此函数,则显示变量中存在的数据显示了一些其他值,如何 解决这个问题,先生,请您 尽快回复。

谢谢!

耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,没有答复  

    谢谢!

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要按如下方式在 docklight 的 ASCII 窗口中进行打印,

    然后、请验证我的代码并根据其进行修改:

    e2e.ti.com/.../3051.eQEP_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 先生 喜欢 iam 试图显示速度距离, rpm ,频率, 通过逻辑的方向,你给了,但在方向 它的前进或 后退 ,  

    谢谢!

     耶瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva:

    但在方向 它的前 向或后向 

    这完全取决于您的要求。 如果要显示文本,则只能显示文本。

    我将向您展示如何在我的右示例中显示文本和十进制值。 请理解逻辑并以相同的方式实现。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生