请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 SIR 我 需要使用 捕获寄存器 将 能够 找到 频率,然后 值 出现在 该 寄存器它将是 微,毫,毫微秒 该 信息,我需要它, 在 PWM 计算时间周期中、我们采用一个公式 Time Period = Period (ns)* CLOCK Frequency (MHz)-1 、就像正交捕获周期寄存器的任何公式一样。
请尽快
谢谢!
N·库马尔