This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何对基准电压进行采样

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298278/rm57l843-how-to-sample-the-reference-voltage

器件型号:RM57L843

您好!

从下面的公式可以看出、基准电压用于对输入电压进行采样。 但是、如果输入电压是基准电压本身、以下公式的数字结果是什么?

无论我们如何更改输入基准电压的值、ADC 采样结果都是固定值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    [报价 userid="544303" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298278/rm57l843-how-to-sample-the-reference-voltage ]但是如果输入电压是参考电压本身、下面公式中的数字结果是什么?

    如果输入电压等于基准电压、则将获得最大的数字结果。

    如果您使用10位 ADC、则可获得1024个数字结果、如果您在输入电压等于基准电压条件下使用12位 ADC、则可获得4096个数字结果。

    Unknown 说:
    无论我们如何更改输入参考电压的值、ADC 采样结果都是固定值。

    如何更改基准电压?

    而且改变参考电压并不好、因为基准电压应小于 Vccad。

    例如、如果 Vccad 为3.3V、则基准电压应仅处于0到3.3V 之间。

    Unknown 说:
    无论我们如何更改输入参考电压的值、ADC 采样结果都是固定值。

    请记住一点、 只要 基准电压低于输入电压、就始终只能获得最大的数字结果、而输出绝不会改变。

    例如、如果您的输入电压固定在3.3V、则您将只能获得0至3.3V 范围内基准电压的最大结果。

    因此、我的建议不要尝试更改 的基准电压来验证数字更改。 只需 根据您的要求选择一个基准电压。 它可以是基于施加的 Vccad 0到5.5V 之间的任何值。

    选择基准电压后、您可以在0和基准电压之间更改输入电压、从而进行数字更改。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我们的目标不是 改变 的基准电压、以验证数字变化。  

    如果基准电压意外更改、我们如何检测和报告此故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果基准电压意外更改,我们如何检测并报告此故障?

    只需测量数字结果、就很难区分基准电压变化或输入电压变化。