This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:连接始终第二次失败

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1291718/mspm0l1105-connection-always-fails-at-the-second-time

器件型号:MSPM0L1105

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。 他们使用 CCS 12.5.0.00007并将芯片编程到自己的电路板上。

首次成功对器件进行编程、但第二次连接始终失败。

我们已尝试在恢复出厂设置后为器件重新供电、该器件可以再次成功连接和编程。 但 下次编程仍会失败。

连接到目标器件后、错误消息如下所示。

专家是否看到这样的计划问题? 有什么办法解决这个问题?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    客户是否偶然在 NONMAIN 中禁用了 SWD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    无法 实现、客户仍在评估状态以经常对器件进行编程。 不应发生这种故障。

    是否有任何其他想法无法对设备重新编程?

    谢谢。此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    如果客户尝试其中一个 SDK 示例、是否会看到同样的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    根本原因是 GUI 中未启用调试 SWD 模式。

    何时选择"Debug Enable on SWD pins"。  就可以再次对器件进行编程。

    是否有方法/解决方法将 PA19.PA20设置为 GPIO 模式并 同时保留这些引脚的 SWD 功能?

    谢谢。此致、

    约翰尼