This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我们如何实现连接到同一芯片选择的可变长度 MIBSPI 传输组?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1292978/tms570lc4357-how-can-we-implement-variable-length-mibspi-transfer-groups-tied-to-the-same-chip-select

器件型号:TMS570LC4357
  • 这不是一个寻找答案的问题、而是一个包含可能对其他人有帮助的答案的问题。

一个有效示例假设:

  • SPI 主器件必须能够发送1、2和5字节的消息。
  • SPI 从器件可以在消息进入时识别这些消息。
  • 必须由同一 MIBSPI 器件接收所有消息。  

MIBSPI 主器件

  • 对于所有出站消息,请定义 TG:
    • 大小与消息大小相匹配。
    • 与相同的物理芯片选择相关联。
  • 当使用 MIBSPI 驱动程序 API 发送时:
    • 指定与您尝试发送的消息相匹配的 TG。
    • 如果设置了 CSHOLD、CS 将在数据发送期间变为低电平有效。

MIBSPI 从属设备

  • 通过将受控器件的芯片选择绑定到 GIOA[x]来创建"阴影"。
  • 定义单个 TG、以匹配 SPI 主器件发送的最大 TG。
  • 配置 GIOA[x]、以在芯片选择的上升沿通知。
  • 在 GIOA[x]通知回叫中
    • 设置 GCR1.SPIEN = 0以停用 MIBSPI[x]器件。
    • 设置 GCR1.SPIEN = 1以重新激活 MIBSPI[x]、这是 KEY 寄存器和 KEY 寄存器的部分复位、此时才能正常运行。
    • 使用 MIBSPI API 调用来读取接收到的数据。
    • 通过检查收到的消息的内容来识别它。

这是如何工作的?

  • 当 MIBSPI 主器件发送一条5字节消息
    • 没有错误时接收和处理此信号、并且存在 TG Complete 指示可用。  
  • 当 MIBSPI 从器件接收到一个1或2字节的消息
    • 不存在 TG Complete 指示、这是一条需要立即读出的部分消息。  
    •  通知回调中切换0->1的 GCR1.SPIEN 会使传输完成、并将接收到的数据指针设置回缓冲区的起始位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的分享、非常感谢。

    --
    此致、
    Jagadish。