请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 主题中讨论的其他器件:AM2634
尊敬的专家
命名为标题描述、例如
AM2634 SPI4支持两个 CS、(A14)和(M1)(用于 CS0)、(K2)用于 CS1

所以除了我可以在 MCSPI 引脚配置中创建这两个引脚分配、
创建 CS0没有错误即可

但会发生创建 CS1错误、!!


我的问题是
1、为什么不能选择 CS1的"K2"引脚?
2.为什么 Cs1的 pinmux 工具中会出现 MCAN0_RX/M1? 不是引脚 K1?
或者、我可以错过什么吗?
非常感谢
吉布斯