This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:该 MCU 是否可以在19ms 内运行?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290955/mspm0l1306-is-this-mcu-can-operate-within-19ms

器件型号:MSPM0L1306

我们目前正在探索如何使用 MCU (TI MSPM0L1306SRGER)来支持不同的引导模式、例如 xSPI。 但是、我们注意到我们当前的 PMIC (TPS6521903)只允许 19毫秒 使 MCU 在 AM62开始运行之前运行。 您能帮助我们了解一下 MCU 是否可以处理如此高的速度吗? 这是 PMIC (TPS6521903) 上电序列的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    MCU 似乎有4.5ms 的时间来执行引导启动和初始化。  启动时间大约为284us、

    因为  初始化取决于您的代码、但我认为这应该有效4.5ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、非常感谢。