Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
您好!
我们在本地网络上安装了一堆设备。 我们使用了使用 LM 闪存编程器的远程编程方法并且它运行良好。 不过我们注意到的一点是、编程人员在找到远程器件后将需要5-8分钟的时间来发现远程器件编程仅需不到1分钟。 网络中有几个开关。 不过、我们还尝试了一个小型本地网络、在该网络中仅连接了 TM4C 微控制器、但 LM 闪存编程器仍需要大约4-5分钟来发现它。
我有以下问题:
- 这是一个已知问题吗? 有什么想法可能会导致它? 或者、如何加快速度以更快地发现远程器件
- 由于我们在网络上安装了一堆设备、因此为每个设备输入 MAC 地址是非常乏味和手动的工作。 我是否有办法写一个 python 脚本来保存一组将被馈送给 LM Flash Programmer 的 MAC 地址并且程序员将一个接一个地开始对器件进行编程?
- LM Flash Programmer 是否有 Linux 版本(Redhat)?
谢谢