请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0L1306 在示例 configTOTAL_HEAP_SIZE [5*512字节]中配置的默认大小不足以内核启动、并且程序会卡在 errCOULD_NOT_ALLOCATE_Required_memory 上。 (使用 TICLANG 编译、供参考)
~3000字节[6*512]的分配似乎就足够了。 提供更多[~3500+]不会为程序的其余部分留出空间。