以下是我配置的寄存器。 请帮助我检查是否有任何缺失的区域
canREG1->IF1MSK = 0xC0000000U |(UINT32)((UINT32) 0x000007FFU 和(UINT32) 0x1FFFFFFFU)<<(UINT32) 0U);
canREG1->IF1ARB =(UINT32) 0x80000000U |(UINT32) 0x40000000U |(UINT32)((UINT32)((UINT32) I &(UINT32) 0x1FFFFFFFU)<<(UINT32) 0U);
canREG1->IF1MCTL = 0x00001000U |(UINT32) 0x0000U |(UINT32) 0x0000U |(UINT32) 0x0000U |(UINT32) 8U;
canREG1->IF1CMD =(uint8) 0xF8U;
canREG1->IF1NO = I;
根据手册、与滤波相关的寄存器包括屏蔽、屏蔽[0:28]、MXtd 和 MDir。 我想问一下是否有缺失的区域