This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如果在运行时检测到 CPU 比较错误(锁步)、则需要做什么(是否有任何建议的故障反应、例如 MCU 复位)

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288289/tms570lc4357-if-cpu-compare-error-lockstep-is-detected-during-runtime-what-needs-to-be-done-is-there-any-recommended-fault-reaction-like-mcu-reset

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 TI 支持:

如果在运行期间检测到 CPU 比较错误(锁步)、则需要做什么(是否有任何建议的故障反应、例如 MCU 复位)?

此致、

M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    TI 方面没有具体建议、一旦 CPU 比较错误生成、它就会强制出现 ESM 错误。 现在、根据您的应用要求、您可以采取进一步措施。 如有必要、您可以重置器件。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。