主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D、
大家好!
我正在尝试与需要我的 SPI 来发送和接收24位数据的外部器件进行通信。
我使用的是缓冲器数量设置为3的多缓冲模式。
以下是我的配置: 
1) Charlen = 8 
2) 2) CSHOLD 位=置位
3) CSNR 设置正确。
4) 4) SPIDELAY 的所有字段均设置为0。
5) 5)具有 CS 的四引脚配置、无使能引脚
6) 6) SPI FMT 寄存器的 WDELAY 字段设置为0
观察结果:
获取持续时钟脉冲、直至收到一个字节的数据、间隔约为70ns、后跟另一个字节。
这是该内容的屏幕截图。 
在这里、黄色是 SDI 引脚上的数据线、蓝色是 SCLK。 

我的期望是我应该持续获得24位、即3字节的时钟脉冲。
请引导我。
				
,