This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:用户 ID 错误

Guru**** 2427700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284959/mspm0l1306-wrong-userid

器件型号:MSPM0L1306

大家好!

我最近获得了一些 IC、完整器件型号为 MSPM0L1306QRHB。

但仅当我尝试读取 UserID 时。 我发现读取的值与数据表中写入的值不同。

在 UserID 中、可将 variant 的值读取为0xC2、但零件的值为0xDDD3。

器件应读取0xBB70。

这个问题有什么原因吗? 是否有任何方法可以解决此问题?

谢谢!

此致、
史蒂夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这是异常的。

    您能否帮助捕获地址为0x41C40000 (TRACEID);0x41C40004 (DEVICEID)和0x41C40008 (USERID)的存储器值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    好的、我明白。

    读取0x41C40000、0x41C40004和0x41C40008的结果如下。

    0x00000000、0x1BB8202F 和0x80C2DDD3。

    请帮我分析一下,谢谢!

    此致、
    史蒂夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    同时添加一些信息。

    此 IC 是从客户处获得的。 我从客户那里总共获得5个 IC、并且 UserID 全部读取为0xDDD3。

    客户是否可以修改 UserID 的内容?

    IC 正面打印的单词为 MSPM0L1306QTIX348CAKT0 G4。

    请帮我分析这个问题、谢谢!

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    是否有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    调查正在进行中。

    更新后、我会向您提供反馈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    好的、我明白了!

    期待您的回复和更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我今天又收到了一个 IC。 打印在前面的文字是:

    MSPM0L1305QTIX348CAKT2 G4  

    当读取 UserID 中的部分时、该部分应读取0x4D03、但我读取了0x4845。

    请帮我确认此问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!
    在器件型号 MSPM0L1306QRHB 和封装打印 MSPM0L1305QTIX348CAKT2器件上、我认为这两种器件都是汽车级器件。
    请参阅 MSPM0L130x-Q1汽车类混合信号微控制器数据表中的用户 ID 信息

    从器件读取的 UserID 与数据表匹配。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    所以、它们似乎确实是汽车级器件。

    将 ID 与您提供的数据表进行比较是没有问题的。

    此外、我想问一下是否有针对汽车级器件的单独介绍页面?

    我希望整理和收集有关资料,以避免将来出现类似的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    可以将它们与 P/N 分离。 自动器件 P/N 上有 Q 标记。

    同时、请参阅此文档、了解 汽车类 MSPM0: 使用 AEC-Q100 MSPM0 MCU 优化汽车车身电子装置设计

    谢谢