Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263、 UNIFLASH
1) 1)使用的工具:
ccsstudio:12.5.0
SDK:mcu_plus_sdk_am263x_09_00_00_35
操作系统:开发 PC 操作系统 Ubuntu 22.04
2) 2)硬件:Sitara 评估套件、AM263x 控制卡、TMDSCNCD263
3) 3)从导入 BL 示例
/opt/ti/mcu_plus_sdk_am263x_09_00_00_35/examples/drivers/boot/sbl_qspi/am263x-cc
Code Composer Studio 中:
File->Import->CCS Project
4) 4)编译后步骤失败:
Makefile:166:目标"编译后"的食谱失败
Makefile_CCS_bootimage_gen:87:***额外的"字节"。 停止。
5)尝试修复此问题:在 makefile_ccs_bootimage_gen 中取消注释所有目标、并将其替换为:
全部:
@回波测试
$(objcopy)--strip-SECTIONS -O 二进制$(OUTFILE)$(BOOTIMAGE_BIN_NAME)
$(BOOTIMAGE_CERT_GEN_CMD)--image-bin $(BOOTIMAGE_BIN_NAME)--CORE R5 --swrv 1 --loadaddr $(SBL_RUN_ADDRESS)--sign-key $(BOOTIMAGE_CERT_KEY)--out-image $(BOOTIMAGE_DBG_NAME)-DEFAULT_DEFAULT_DEFAULT
@echo Boot image:am263x:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang $(BOOTIMAGE_NAME) done!!
5)生成的 ttimage 将刷写到目标中、但不起作用。 我们处于引导模式 QSPI - 1S 回退 UART 引导模式
6)预编译的 timage
/opt/ti/mcu_plus_sdk_am263x_09_00_00_35/examples/drivers/boot/sbl_qspi/am263x-cc/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_qspi.debug.tiimage
是有效的。