This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM 意外失败:Oops:中断中的致命异常

Guru**** 2955030 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285789/sk-tda4vm-unexpected-fails-oops-fatal-exception-in-interrupt

主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVM

您好!

我在办公桌和系统中使用 TDA4、但它在两个地方的工作都不可靠。  

案例1)主板工作时、我使用 SSH 或 UART、或者不使用任何内容、一段时间后、它会变成硬故障、不依赖于处理器的负载。 电源复位是重新生电路板所必需的。 出现此错误后、SSH 和 UART 连接无法访问(UART 只是未响应)。 我附上了我在发生故障前通过 UART 收到的两份故障报告。 同时主板看起来还在工作、处理器保持发热状态。  
 e2e.ti.com/.../tda4_5F00_fault.txte2e.ti.com/.../tda4_5F00_fault_5F00_2.txt

案例2)我在 TDA4中接收和发送了大量 UDP 数据包。 例如、我有一个来自摄像头的数据流。 发生某些错误(无法通过以太网端口识别)后、TDA4停止通信。 当我们减少发送的 UDP 数据包数量时、问题消失了、但该解决方案不适用于我们。  
也许您已经解决了这个问题并有任何解决方案。

引导日志可能也很有用。

e2e.ti.com/.../tda4_5F00_boot_5F00_log.txt

三木田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikita:

    您能否共享您正在使用的 SDK 版本?

    我们已经通过引导测试隔夜测试了 SK。

    重复确认一下、这是 TI SK 板、而不是自定义的板、对吧?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!  
    目前我们正在尝试8.06、但目前我不能真正说它也失败了。 我会在几天的测试后写下反馈。
    是的、这是 TI SK 板。 不是自定义。
    关于情况2) TDA4无法接收数据包、而只能发送、这一点可能很重要  
    P.S.可能情况1和2是相同的问题,但我不知道。  

    此致、
    三木田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     J721EXCPXEVM 上也遇到了同样的问题、但我认为它与 SK-TDA4相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8.06,但现在我不能真正说它也失败了。 我将在几天的测试后写下反馈。

    好的。 我们将等待该操作。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的基尔西:

    我看、案例1没有出现在8.06中。 但案例2仍然 存在。  例如、当我从摄像头接收到大量数据时、可能是任何 Rx 缓冲区溢出并卡住。  

    祝你一切

    顺利。 三木田市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikita,

    循环的方法。 我们会在几天后回来。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikita:

    您可以使用命令"ethtool -S eth0"查看以太网统计信息

    您可以在 UDP 流量运行时多次转储日志吗? 我们可以比较这些转储并确定是否发生了任何溢出。

    此致、
    坦迈