This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:BSR 波特率寄存器

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1285757/tms570lc4357-bsr-baud-rate-register

器件型号:TMS570LC4357

我有用于在 SCI BSR 寄存器中输入"P"和"M"值的代码。

在 halgogen 中、我拥有 SCI3和 SCI2 (LIN2) enabled...not、将 LIN...using SCI2用作标准 UART

我运行代码并将 P 和 M 传递到我拥有的函数中、并指向 sciREG2...我看到寄存器正确加载

我运行代码并将 P 和 M 传递到我拥有的函数中、并指向 sciREG3……我 只看到寄存器更新的低端!...not bits 27-24 (M) are loaded…?????

请参阅随附的?

我缺少什么?...我确定这是一个愚蠢的简单东西

一如既往地感谢你的帮助!!!!!!e2e.ti.com/.../sci2sci3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Young、

    您是否验证了 SCI/LIN 和 SCI 的 BRS 寄存器?

    SCI/LIN 的 BRS 寄存器:

    SCI 的 BRS 寄存器:

    您可以看到、SCI 没有 M 和 P 值、只有一个被称为波特率的值、它将取代 SCI/LIN 中的 P、您还可以看到这两者的不同波特率公式。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊…… 也许我应该更仔细地阅读数据表! 我的糟糕 非常感谢!!!!  感谢您在此论坛上提供的所有帮助!!!