This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:读取数据代码请求

Guru**** 2602875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284579/bq79616-read-data-code-request

主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY

如何 通过 msp432e 微控制器获取代码以从 BQ79616 BMS 读取数据您能帮我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meron:

    我需要更多信息。  您能详细说明一下您遇到的困难吗?  软件、硬件、设备兼容性检查、命令协议等  您是否正在使用 EVM?  您是否在特定代码段中遇到问题、或者代码是否根本无法正常运行?  这是主要由 MCU 还是 BQ79616导致的问题?  如果是、是什么让您相信这一点?

    有关一般软件信息、请参阅软件设计指南:  BQ79616-Q1软件设计参考(修订版 B)(TI.com)

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meron:

    遗憾的是、我无法通读您的所有代码并为您提供全面的调试。  要解决此问题、我建议:

    • 首先尝试通过 USB2ANY 将 BQ79616EVM 与 GUI 结合使用、以确保您可以启动该电路板并更加熟悉器件。
    • 浏览所有分流器位置并确保电路板配置正确
      • 请注意、由于您将 BQ79616EVM 单独与 MCU 一起使用、因此应将其配置为基本器件。  这意味着应组装 J2、J18和 J21分流器、但 J1应移除。
    • 浏览我上一篇文章中提供的软件设计指南。
    • 使用示波器或逻辑分析仪探测 RX/TX 引脚、以确保 MCU 正确地向 BQ79616发送命令。

    此致!

    安德里亚