This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570LC4357-TMS: EP 是否有太空部件版本

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1283050/tms570lc4357-ep-is-there-a-space-part-version

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP

我正在寻找具有一定水平耐辐射能力的微控制器、 在浏览航天产品组合时发现了 TMS570LC4357-SEP、但当我在网站上搜索该产品时、我们看到了 EP 和 Q1两个版本、这些版本是唯一出现的版本。  空间部分是否存在?  此外、使用 Q1版本与 SEP 版本具有足够的相似性来开发测试板吗?  而且、似乎所有这些器件都缺货、任何对它们进行补充装备的想法都好像是一款流行的微控制器。

此外、我不致力于该微控制器、因此希望为其他耐辐射微控制器提供一些指导、或者就考虑到我们卫星的任务是 LEO 轨道、高可靠性微控制器是否足以满足要求提供一些建议。  这款特定的微控制器自具有抗辐射版本以来就备受关注、但对于是否有必要使用这款微控制器感到好奇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    SEP 器件尚未上市。 实际上、此器件的初始 RTM 日期是11月上旬、但该器件仍在进行辐射测试、因此可能会延误、我们也没有获得正式的 RTM 日期。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您让我了解 Jagadish。