This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:按任务划分的 RAM 利用率

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1282173/tm4c1292ncpdt-ram-utilization-by-a-task

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我们如何通过代码中的特定任务来检查 RAM 利用率?

或者换句话说、如果有10个不同的任务、那么我如何分别检查每个任务的 RAM 利用率呢?

我知道我们可以检查一下、 '存储器分配' '查看' 选项、但这仅适用于代码使用的完整存储器、但我想检查各个任务。

请指导我如何检查它。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还需要针对代码中的特定任务检查以下参数:

    CPU 注意间隔(us)、编号 1秒内 CPU 注意的次数、 完成所需的时钟周期、 1秒内所需的总时钟周期。

    此外、请提供有关如何检查这些内容的指南。

    谢谢。

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CCS 提供了各种用于分析任务的工具。 您可以使用 ROV、RTOS 分析器来分析 RTOS 应用程序。