尊敬的社区:
我的动机是使用 AM243xEVM 板的两个 ICSSG 端口、如下所示:
- 用于工业通信的 ICSSG PHY 的端口 A、例如使用工业通信堆栈的 Profinet
- 使用 LWIP 协议栈作为 TCP 客户端的 ICSSG PHY 的端口 B。
两个应用都应在同一 R5FSS 内核上运行。
这是可行的吗? 我能否提供一些链接、以便找到此信息的相关来源?
此外、 应在什么模式下将 EMAC 配置为 交换机模式或双 MAC 模式?
非常感谢您的回复。
新用户
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的社区:
我的动机是使用 AM243xEVM 板的两个 ICSSG 端口、如下所示:
两个应用都应在同一 R5FSS 内核上运行。
这是可行的吗? 我能否提供一些链接、以便找到此信息的相关来源?
此外、 应在什么模式下将 EMAC 配置为 交换机模式或双 MAC 模式?
非常感谢您的回复。
新用户
Shobit、您好!
感谢您的提问。 在单个 ICSS 实例上、无法将工业通信(基于 ICSS EMAC 驱动程序)与 ICSSG (基于 Enet LLD)上的 TCP 客户端一起使用。 同样在 EVM 板上、只有 ICSSG1与以太网 PHY 映射。 因此、 我们建议针对这些场景使用基于 CPSW 的 TCP 客户端解决方案以及工业通信。
另外、请您在此处说明一下用例是什么?
您好,Nilabh,感谢您的快速回复。
此用例是可以使用 TCP 和工业通信协议进行通信的爱好/DIY 项目的概念验证。 我阅读了 SDK 示例、发现 ICSSG 也支持 LWIP、因此我认为可以通过某种方式使两种协议使用一个 PHY 运行。
参考以下片段:
我认为在一个 PHY 上同时使用这两种协议是可行的。
最后、右侧的图片就是您在回复中所解释的内容。
再次感谢!
您好!
我重新查看了 AM64x/AM243x GP EVM 用户指南(修订版 D)(TI.com) 、并 想确认我的问题没有出现任何形式。
这在 AM243x 电路板上是可行的吗?
我已经阅读过此主题" PROFINET RT 入门 "、并且知道基于 CPSW 的 PROFINET 和 TCP 客户端是可行的。 请告知。