主题中讨论的其他器件:SysConfig、
您好!
我将 TIMG0_C1配置为引脚 PA13的捕获输入、以测量该引脚上两个信号边沿之间的持续时间。
TIMG0由 SysConfig 配置、可以正常工作。 我在引脚 PA13上发生的每个边沿上获得捕捉中断(上升和下降)。
现在、如果发生捕获中断、我需要读取引脚 PA13的极性。
如何检查 PA13是高电平还是低电平?
我尝试检查 (GPIOA->DIN31_0和 DL_GPIO_PIN_13) 是否为0、但这里没有发生变化。
我认为这是因为 PA13未配置为数字输入、而是配置为计时器的输入。
当该引脚用作捕捉计时器的输入时、如何读取该引脚的极性高电平或低电平? 或者如何查看哪个边沿导致了中断?
感谢你的帮助。