请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 海尔先生
我 想使用 sci 协议(UART)为16位 Modbus CRC 编写代码。 比如我需要一个来计算它并通过 SCI 获取数据。 您能帮助我如何 ro 使用 tms570lc4357板或任何其他与 tms570ls 系列相关的板为 Modbus 编写代码吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海尔先生
我 想使用 sci 协议(UART)为16位 Modbus CRC 编写代码。 比如我需要一个来计算它并通过 SCI 获取数据。 您能帮助我如何 ro 使用 tms570lc4357板或任何其他与 tms570ls 系列相关的板为 Modbus 编写代码吗?
您好、Jeev、
遗憾的是、我们没有任何与 16位 Modbus CRC 相关的演示代码。
我刚刚找到了几个与 Hercules 器件上的 Modbus 相关的线程。 我将分享这些信息以供您参考、
(+) RM42L432:用于 Hercules RM 微控制器的 Modbus RTU? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
(+)用于 RM46的 Modbus RTU -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。
您好、Jeev、
我将关闭此主题、因为您已创建新主题:
(15) TMS570LC4357:RS422至 UART -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。