This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用外部调试探针 TMDSEMU110-U 进行 LP 设置

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276001/mspm0l1306-lp-set-up-with-external-debug-probe-tmdsemu110-u

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

大家好、

我正在尝试为 MSPM0器件设置 TMDSEMU110-U 调试探针、但我在尝试调试时遇到了此错误消息。 程序不会加载。

可以帮帮我吗?

对于电路板、我按照《MSPM0L1306用户指南》中的以下过程进行了操作

我的电路板在 J101块 GND 和3V3上具有跳线。 我已将调试探针连接到 J103块。

此致、
丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    这是全新的 Launchpad 吗、或者它以前是否进行过编程?  如果您移除 XDS110并将 J101跳线放回、是否可以使用板载 XDS Launchpad 编程器进行连接和编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    很抱歉我迟到了回复。 我 最近没有机会回到这个地方。 它是全新的 LaunchPad。

    是的、重新连接跳线时没有问题。

    此致、

    丸井努田