请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我们使用的是 MSP432E401Y 开发套件。 它能够正常工作。
但突然地、我们无法刷写电路板、并且出现以下错误
[ERROR] CS_DAP_0:连接到目标时出错:(ERROR -615 @ 0x0)目标未能看到格式正确的 SWD 标头。 到目标的连接也许不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再重试。 (仿真软件包12.7.0.00059
您可以说明问题是什么吗?