主题中讨论的其他器件:SysConfig、
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
1.
在 SysConfig 中、用户如何知道中断处理程序的名称?
2
如果需要、用户如何更改处理程序的名称?
例如、在本示例中、
uart_tx_multibyte_fifo_dma_interrupts_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang
我们使用下面的 UART 中断、
void UART_0_INST_IRQHandler (void){}
但是、用户如何知道 SysConfig 中的处理程序名称是"UART_0_INST_IRQHandler"、以及用户如何更改它?