This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 MibSPI1时、如何将 MISO1配置为输出

Guru**** 2445150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279321/tms570lc4357-when-using-mibspi1-how-to-configure-miso1-to-output

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

如何配置 MibSPI1以让 MISO1输出?  MibSPI1输出是否可以并行输出?  从数据表来看、似乎只有 MibSPI5可以支持并行输出。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    [quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279321/tms570lc4357-when-using-mibspi1-how-to-configure-miso1-to-output 通过数据表,似乎只有 MibSPI5可以支持并行输出。

    实际上、这是一个拼写错误。

    MibSPI1还将支持并行模式、最多2条数据线路。 而 MibSPI5最多支持4条数据线路的并行模式。

    使用基于 Hercules 的微控制器上的 MibSPIP 模块的高速串行总线(TI.com)

    您可以通过上面的应用手册进行确认。

    如果它不支持2位并行模式、那么就没有必要提供两条 SIMO 和两条 SOMI 线。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。