请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 我使用 QSPI 引导模式。
我将引导加载程序放在地址0x0和地址 0x400000中。
在 TRM 4.1.1.1.1中
[如果无法从闪存的偏移0x0正确读取映像
存储器、ROM 将尝试获取偏移量0x400000处的映像。 这是唯一一个在硬件中
受 ROM 支持。]
我知道、如果0x0中的 SBL 有一些问题、地址0x400000处的 SBL 将会启动。
我的问题是
如何 知道 RBL 在地址0x0或地址0x400000中加载 SBL?
当地址0x0和 0x400000的 SBL 都无法启动时、能否打开 LCD?