This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y + microSD

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276132/msp432e401y-msp432e401y-microsd

器件型号:MSP432E401Y

您好、TI!

我需要将 MSP432E401与 micro SD 配合使用。  

1) MSP432E401没有 SD 接口?  

2) MSP432E401是否具有允许我使用 micro SD 的 SPI 接口?  我对这一点感到困惑、因为有些信息显示了具有 SPI 接口的 MSP432E401、而有些信息则没有、请查看随附的图像。  

3-) 在固件级别、有 pettitfs 库或类似库用于(通过简单的方式)处理具有 SPI 的 micro SD?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个带 SD 卡的定制401电路板。 在系统配置 GUI 中、添加使用 SPI 和 SD。 其中包含用于 FAT 文件系统的示例代码。 对于 Launchpad 开发板、您可以得到一个带 LCD 和 SD 插槽的小型背板-我似乎记得 SPI 连接有一个不完全直接的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    真诚的、非常感谢!

    能否向我提供您参考的定制401设计的参考?

    再次非常感谢 yuo。 最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     只是为了补充一下 Jim 所提供的内容。  

    1) MSP432E401没有 SD 接口?  

    [/报价]

    不是、MSP432E 没有专用的 SD 接口。  

    2) MSP432E401是否具有允许我使用 micro SD 的 SPI 接口?  我对这一点感到困惑、因为有些信息显示了具有 SPI 接口的 MSP432E401、而有些信息则没有、请查看随附的图像。  

    [/报价]

    它在 MSP432E 中被称为 QSSI、可作为传统的 SPI 模块运行。  

    3-) 在固件级别、有 pettitfs 库或类似库用于(通过简单的方式)处理具有 SPI 的 micro SD?  

    [/报价]

    此示例可能会有所帮助。  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、定制板是我的客户的版权。

    SD 接口仅采用3引脚 SPI 连接。 如果您将其添加到 Launchpad 演示板系统配置(注意,选中"使用 FatFS"),它将添加:


    SD1.useFatFS =真;
    SD1.$name ="CONFIG_SDFatFS_0";
    SD1.slaveSelect.$name ="CONFIG_GPIO_SD_SEL";
    SD1.slaveSelect.gpioPin.$assign ="PP4";

    SD1.spiInstance = SPI1;
    SPI1.$name ="CONFIG_SPI_SD";
    SPI1.SPI.$ASSIGN ="SSI3";
    SPI1.SPI.sclkPin.$ASSIGN ="PQ0";
    SPI1.SPI.MISO Pin.$ASSIGN ="PQ3";
    SPI1.SPI.mosiPin.$assign ="PQ2";

    该接口实际上只是 SPI - SCLK、MISO、MOSI 以及 GPIO PP4作为器件选择。

    然后、检查 Fatsd 示例代码。

    此外,FTP 也会处理它(发布在这个论坛上的某个地方)