团队成员:
关于计时器的配置、我想问一个问题。
我根据参考例程配置了 TM4C 的1ms 计时器。 我的系统的主频率是80MHz、计时器的加载值设置为80k。 每1ms 计时器过期、就会进入一个计时器中断服务功能。
我的第一个问题是:我不知道库函数中的加载值是如何计算的。


第二个问题是、我知道在计时器设置加载值后、如果系统现在正在倒计数、那么加载值将从计时器中断降低、直到达到0时才会触发、 但我目前正在测试的情况是、我的计时器在负载值达到0之前进入中断。 我不知道这是否与计时器配置有关。 发生什么事了?
顺便说一下、我在计时器中断中设置一个断点。 我发现每次输入计时器中断时、相应计时器的当前计数值都是不同的。 当加载值降至0时、是否不输入中断?
注意:根据我以前对计时器的理解、当我要配置周期为1ms 的计时器时、首先我要根据计时器时钟和频分系数计算负载值。 该加载值表示1s 到期。 ,计时器中的计数值应该是多少。 然后、根据我要设置和配置的计时器周期(例如、1ms)、我将执行转换以获得配置的1ms 计时器以及我的加载值。
我所说的内容可能有点详细。 我希望专家能够耐心地帮助我回答。 非常感谢。
以下是我的计时器的相关配置: