This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:PGE (TQFP 144)与 ZWT (BGA) VCLKA4分频器差异

Guru**** 2526610 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274462/rm48l952-pge-tqfp-144-vs-zwt-bga-vclka4-divider-difference

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好! 我正在使用 halcogen (最新版本)制作一个项目。 我注意到、在 GUI 中、如果我使用芯片的 BGA 模型、则存在 VCLA4_DIVIDER 窗口、而如果我使用同一芯片的 TQFP 模型、则不存在用于设置分频器的该窗口。 这是一个 halcogen 问题、还是2种芯片模型不同?

https://drive.google.com/file/d/1murrnygikyrNOdL6TDbFRbZAAcKws2cs/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1mWD-Bv4P6_6_6z2h2GbZ1eDj-kyPhS_V/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    非常感谢您指出这个问题、我同意您的观点、即它是 HALCoGen 错误。

    我会提出这个错误、以便在将来纠正。

    我的权变措施是:

    您可以看到、VCLKA4分频器位于 VCLKACON1寄存器中的第24至26位。

    它位于 HALCoGen 生成代码的"mapClocks"函数中。

    在这里、您可以看到正在写入8-1值、当我在 HALCoGen 中将分频器选择为8时:

    同样地、只需在相应的指令中手动写入所需的 VCLKA4分频器。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。