This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:NRST 引脚上的电容

Guru**** 2430380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274328/mspm0l1306-cap-on-nrst-pin

器件型号:MSPM0L1306

你好!

文本和图片之间存在差异(10nF 与10uF)!

您能检查一下吗?

德尔克·布雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    事实上、与 MSP430不同的是、值并不重要。  10uF 是防止噪声引起错误复位的建议值。  建议的最小值为1nF。

    此外、编程器/调试器不使用 NRST 引脚(仅限 SWDIO、SWCLK)、因此从这个角度不用担心。