您好!
我正在使用 ADC 通道0进行电压转换、需要在需要时读取、它不是基于时间的操作、我们可以说如果特定条件因某些外部事件变为真、那么我只需要读取 ADC。
因此、为此、我只需要在那时轮询 ADC、直到下一次才会再次使用 ADC。
因此、我也不需要生成 ADC 转换内存寄存器中断。 如何接收此 ADC 轮询?
我已通过 TRM 确认、我们在 ADC 状态寄存器中有 BUSY 位可以监控 ADC 运行状态、但它只给出 ADC 启用/禁用状态。
我希望在开始后等待 ADC 转换完成、只有在完成后、我才需要继续、那么如何在 ADC 中实现转换完成的轮询?
任何输入都会有所帮助。
谢谢。