This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:关于通电时间(POH)

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268936/am2434-about-power-on-hours-poh

器件型号:AM2434

大家好!

我正在研究 AM 2434的规格。 在这种情况下、我想知道高温工作条件下的接触工作时间。

UM 包含以下语句。 例如、如果温度低于 Tj 105°C、这是否意味着器件可以连续运行10000小时?

如果没有、那么10年持续运行的条件是什么?

此致、

Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuto 您好!

    是的、对于-40°C 至105°C 之间的任何温度、该器件可连续运行100,000小时。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    埃里克