This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:tiarmclang 和 armcl 编译器之间是否存在性能基准? armcl 支持的未来是什么?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261052/tms570lc4357-are-there-existing-performance-benchmarks-between-tiarmclang-and-armcl-compilers-and-what-is-the-future-of-armcl-support

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我的团队目前将 armcl 版本 v20.2.4.LTS 用于我们的 TMS570LC4357处理器、并正在考虑迁移到 tiarmclang。

但是、我们有两个问题:

  1.  TI 在 tiarmclang 和 armcl 之间是否执行了任何现有的性能基准? 我看到在 tiarmclang 版本之间有现有的基准。 此外、对于如何在两个编译器上对我们自己的代码进行基准测试、您有什么建议吗?  
  2. armcl 编译器的未来是什么? 一年中尚未发布新版本、同时已发布多个 tiarmclang LTS 和 STS 版本。 该问题的答案 似乎表明 TI 正在关闭 armcl 支持。 还有一长串编译器已知问题、在过去几个版本中尚未解决

谢谢!