This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:DFU ROM 引导加载程序

Guru**** 2510055 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258839/tm4c1290nczad-dfu-rom-bootloader

器件型号:TM4C1290NCZAD
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

对于此 Tiva 上的 DFU ROM 引导加载程序有任何特定要求吗?

在 EK-TM4C1294XL 评估卡上、它在 擦除器件后自动进入引导加载程序、但在定制硬件上、带擦除闪存的器件上的 USB 上不显示任何内容。

在使用 JTAG 加载应用程序后、USB 接口本身也会按预期工作、如果我们通过调用 ROM_UpdateUSB 从应用程序输入 ROM 引导加载程序、它也将按预期工作。

在 spmu301e.pdf 中、称"ROM 引导加载程序通过扫描支持的通信接口开始执行、直到它收到通过特定接口下载固件的有效命令。"

调用 ROM_UpdateUSB 与设备扫描支持的累积接口的时间之间的区别是什么?

 在已擦除器件上调用 DFU 引导加载程序的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 正如我在第一篇文章中所述、 评估卡上的 ROM 引导加载程序绝对没有问题、每当我擦除闪存或从应用程序代码跳转到引导加载程序时、它都会出现。 我可以对此 usindg dfuprog.exe 或 dfu-util 进行编程、而 不会使 ICDI 上的闪存发生混乱。


    我的问题与我们的定制硬件有关、该硬件在空白时不会显示为 DFU 器件。

    当我使用 JTAG 对器件进行编程时、 定制应用程序 USB 接口会 按预期进行枚举和功能  、当我从应用程序调用 ROM_UpdateUSB 时、该器件将作为 DFU 器件、我对它进行编程的方式与使用评估卡时相同。

    因此、我的问题是、调用 ROM_UpdateUSB 函数与 空白设备扫描支持的累积接口时之间的区别是什么? 由于一种方法有效、而另一种方法无效、因此引导加载程序进入 DFU 模式似乎有某种要求、我在上面没有找到任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题与我们的自定义硬件有关,该硬件在空白时不显示为 DFU 设备。

    闪存被擦除后、器件将启动并进入 ROM 引导加载程序、然后扫描 支持的通信接口。 这里的问题是、您的其他通信接口是否碰巧收到有效命令。 您能否做一个实验来确保除 USB 以外没有其他通信端口连接?

    您是否还有可以尝试的其他电路板? 您是否在所有定制板上看到了相同的问题、还是仅在一个定制板上看到了同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在对 调用  ROM_UpdateUSB 函数的应用进行编程之前、我尝试了几个电路板、这些电路板均未显示 为 DFU 器件、这会使它们全部枚举为 DFU。 我还确保在测试空白器件时未连接 JTAG。

    对于其它 通信接口找到有效的命令、我认为这应该是可行的、除非我误解了每个外设使用哪些引脚:

    UART0:PA0和 PA1未连接
    I2C0:PB2和 PB3未连接
    SSI0:PA2、PA3、PA4和 PA5路由至引脚插头、但 未连接任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

     这对我来说非常奇怪。 我在过去没有遇到过这样的问题。 我对定制电路板上的 RBIAS 引脚很好奇? 您是否使用以太网? 我想知道以下勘误表是否与您的问题有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您有任何更新吗? 我现在将关闭该主题。 如果有任何更新、只需回写、该主题将自动重新打开、我将收到通知。