请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732-Q1 主题中讨论的其他器件:AM2732
你好吗?
我要将 AM2732的 K2引脚设置为输出引脚、但我始终 得到700mV!
我将0020047用作电路板。


以下是我的代码。 我从"GPIO_blink "开始、
gpioBaseAddr1 =(uint32_t) AddrTranslateP_getLocalAddr (CONFIG_GPIO15_BASE_ADDR);
pinNum1 = CONFIG_GPIO15_PIN;
GPIO_pinWriteHigh (gpioBaseAddr1、pinNum1);
/*转换后获取地址*/
请提供任何帮助
此致