Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
大家好、团队成员。
根据安全手册(SPNU575A)、我采用了 PLL1转差检测器(CLK2)。
我复制了 demo_app (..\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\demo_app\common\source\faultInject.c)中 TI 样例代码的 checkPLL1Slip () checkPLL2Slip ()。
然而,系统会在 checkPLL1Slip()中停止。

CheckPLL2Slip()没有问题。
这是我的 setupPLL()代码。
void setupPLL(void)
{
/* USER CODE BEGIN (3) */
/* USER CODE END */
/* Disable PLL1 and PLL2 */
systemREG1->CSDISSET = 0x00000002U | 0x00000040U;
/*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA <APPROVED> "Hardware status bit read check" */
while((systemREG1->CSDIS & 0x42U) != 0x42U)
{
/* Wait */
}
/* Clear Global Status Register */
systemREG1->GBLSTAT = 0x301U;
/** - Configure PLL control registers */
/** @b Initialize @b Pll1: */
/** - Setup pll control register 1:
* - Setup reset on oscillator slip
* - Setup bypass on pll slip
* - setup Pll output clock divider to max before Lock
* - Setup reset on oscillator fail
* - Setup reference clock divider
* - Setup Pll multiplier
*/
systemREG1->PLLCTL1 = (uint32)0x00000000U
| (uint32)0x20000000U
| (uint32)((uint32)0x1FU << 24U)
| (uint32)0x00000000U
| (uint32)((uint32)(8U - 1U)<< 16U)
| (uint32)(0xA400U);
/** - Setup pll control register 2
* - Setup spreading rate
* - Setup bandwidth adjustment
* - Setup internal Pll output divider
* - Setup spreading amount
*/
systemREG1->PLLCTL2 = (uint32)((uint32)255U << 22U)
| (uint32)((uint32)7U << 12U)
| (uint32)((uint32)(1U - 1U) << 9U)
| (uint32)61U;
/** @b Initialize @b Pll2: */
/** - Setup pll2 control register :
* - setup Pll output clock divider to max before Lock
* - Setup reference clock divider
* - Setup internal Pll output divider
* - Setup Pll multiplier
*/
systemREG2->PLLCTL3 = (uint32)((uint32)(1U - 1U) << 29U)
| (uint32)((uint32)0x1FU << 24U)
| (uint32)((uint32)(8U - 1U)<< 16U)
| (uint32)(0xA400U);
/** - Enable PLL(s) to start up or Lock */
systemREG1->CSDIS = 0x00000000U
| 0x00000000U
| 0x00000008U
| 0x00000080U
| 0x00000000U
| 0x00000000U
| 0x00000000U
| 0x00000004U;
}
我的 电路板是定制电路板。 (非评估板)

下面是 Halcogen 中的 PLL 设置。
请让我知道哪里错了。
祝你一切
顺利。 基因。