请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L540 您好!
我可以针对 RM4X 系列微控制器使用 XDS110编程器调试器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我可以针对 RM4X 系列微控制器使用 XDS110编程器调试器吗?
尊敬的 Rohit:
[quote userid="99460" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1257338/rm48l540-xds110-debuger-work-or-not 能否使用用于 RM4X 系列微控制器的 XDS110程序员调试器?可以、您可以使用用于 RM4X 系列微控制器的 XDS110编程器调试器。
XDS100V1/2/3、XDS110、XDS2xx 和 XDS560x 可用于 TI CCS 中的 Hercules 器件。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Rohit:
请确保连接符合以下电路:

该评估模块来自 RM46 Launchpad、完整的原理图可在以下链接中找到:
LAUNCHXL2-RM46开发套件| TI.com
这两个器件之间的 JTAG 电路没有任何差异。 您可以参阅上述 JTAG 连接并使用相同的连接。
--
谢谢。此致、
Jagadish。