This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:uPP

Guru**** 2746635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255492/am2431-upp

器件型号:AM2431

您好!

 在我们的项目中、我们需要将 AD9364 RF Agile 收发器连接到控制器。

AD9364使用并行数据接口和时钟信号及控制信号将数据从 AD9364传输到控制器、并将数据从控制器传输到 AD9364时钟由控制器控制。 因此、请建议使用任何控制器来连接 AD9364。

谢谢  

此致

维拉潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    您能详细说明一下用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的项目中、我们使用 AD9364  RF Agile 收发器、SPI 协议 用于控制 AD9364、而对于 AD9364与微控制器之间的数据传输、则使用并行数据传输。 这是具有多个处理器的 AD9364

    将数据从 AD9364传输到微控制器时钟时、则由 AD9364控制。 同样、将数据从 微控制器传输 到 AD9364 时钟时、也由 微控制器控制。 我们需要一个控制器来连接该 AD9364。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    您可以使用 AM243x: AM2434数据表、产品信息和支持| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此控制器是否支持 uPP 或类似协议? 因为我们需要用于数据传输的并行接口、并且时钟也是由 AD9364控制、同时数据从 AD9364传输到微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:  

    这听起来像是一个适合 AM243x 可编程实时单元(PRU) 外设内核和 I/O 的应用。 AM243x SDK 中有一些您可以参考的示例: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_06_00_45/exports/docs/api_guide_am243x/PRU_IO.html 

    概览中:  

    凭借 PRU 内核的可编程特性及其对引脚、事件和所有器件资源的访问权限、该子系统可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及定制外设接口、并灵活地减轻器件其他处理器内核的任务负载。

    请在此处查看 TRM 的 PRU 部分: https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2。请参阅 6.4可编程实时单元和工业通信子系统-千兆位(PRU_ICSSG)。  

    请告诉我、这是否对您有所帮助。  

    谢谢你。

    -兰迪