This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何检查器件引脚多路复用器是否满足客户要求

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255277/am2434-how-to-check-device-pinmux-meets-customer-s-requirements

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我的客户希望 在 AM243x ALV 封装上同时使用 DDR 和 GPMC。
还有很多其他功能在 GPMC 引脚上进行多路复用。
他们希望确保可以使用 GPMC、而不会阻止其他所需的功能(串行端口、OSPI、以太网等)。

我认为 SysConfig 工具可以用于此目的、但据我检查、SysConfig 中没有可选的 GPMC 功能。
如何检查 GPMC 是否可用于其他外设?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否演示如何在 SysConfig 中打开设计? 如果您在开始新设计时选择了软件产品、GPMC 不会显示为可用 IP。 您可以尝试以下操作吗?

    选择 AM243x_ALV 作为器件并 有意离开软件产品 空白 ,然后启动您的设计  

    这样、您应该可以在外设列表中看到 GMC。 如果您添加 GPMC 和 DDR、我相信您将能够找到发生冲突的引脚。

    如果这有帮助或您遇到其他问题、请告诉我。

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我选择了软件产品。
    现在我把它留空,它对我有效!

    谢谢。此致、
    田代浩一郎